This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:过滤 BDC 电机驱动中输出峰值的正确设置是什么?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466921/drv8840-what-would-be-the-correct-setup-for-filtering-output-peaks-in-bdc-motor-drive

器件型号:DRV8840

工具与软件:

您好!

我们发现、向与 BDC 电机并联的 DRV8840输出施加一些电容会降低启动峰值。 但有时我们仍会遇到激活 nFAULT 的情况。

在当前设计中、我们无法 nReset DRV、因为 RESET 持续驱动为高电平。

通常、BDC 为300mA 负载、但启动时峰值电流可能高达8A、这会导致 nFAULT。 其他元件是否有某种计算说明/匹配
来使其工作更稳定? 我们还在整个24VDC 前使用了 PWM 软启动、但实际上该 PWM 已在一些 TI 论坛中指出、它可能会导致更多峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joonas:

    请允许我24小时查看、如果我了解更多信息、我会联系到。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joonas:

    所有有刷直流电机在启动时都会产生高浪涌电流。 浪涌电流取决于电源电压和电机的电机特性。 大多数电机都列出了"失速电流"、这是电机在启动或失速情况下可以汲取多少电流的良好指标。 减小该浪涌电流的最佳方法是通过减慢输入占空比来使用 PWM 软启动、或者利用器件的集成电流调节功能。 根据电机的失速电流额定值有多高、电流调节可能无法消除浪涌电流、但它有助于降低浪涌电流。  

    更多信息、请参阅产品说明书的电流调节部分。

    此致!

    David