工具与软件:
即使特此添加了 RC 缓冲器、相位节点也会显示振铃行为。附加一些图表作为参考、请指导、在此条件下运行驱动器是否安全或者需要采取纠正措施。
请注意、我们为 PVDD 使用单独的电源、因为我们要在4.2V 下运行电机、因此我们要使用降压/升压转换器生成稳定的5.0V 来运行驱动器、请查看原理图以了解更多详细信息。 驱动器在测试条件下正常工作、我们在电感电机负载连接每1s 时提供一次 INHA 和 INLB 脉冲5ms 的时间、即使 nFault 引脚未触发、但唯一的问题是 SHB 引脚电压由于振铃而上升到8.0V。请提供有关如何解决此问题的反馈。在 SHB 和 PVDD 之间添加的 RC 缓冲器为2.2uF ! 而22欧姆电阻仍然使8.0V 峰值不会降低、请检查所连接的示波器读数以进行比较。
比较
e2e.ti.com/.../DRV_5F00_SCH.pdf
PCB 照片
nSLEEP 和 GVDD 图
无 RC 起泡器
添加 RC 缓冲器后的结果