工具与软件:
嗨、团队:
E2E 中的常见问题解答指出、用于 GDF 检测的 VGS 开/关阈值"通常情况下、内部监测阈值电压约为2V"。
DRV8306的阈值也约为2V、对吧?
我认为此 THRESH 电压不在数据表的 EC 表中、因此未将其定义为规格、但客户想知道、为了确认其问题的原因是 DRV8306上发生了故障。
此致、
森田俊明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Morita San、
由于我没有明确的阈值、因此2V 阈值可能不是需要考虑的正确参考。
原因是为给定的 MOSFET 选择了 IDRIVE 和 TDRIVE 的配置、这样 VGx 会将状态更改为 TDRIVE 内表所述的电平。
数据表中的对应下方
如果客户有任何问题、我们应询问以下数据
1. IDRIVE 设置和原理图(如果栅极中有任何电阻器)
2. VGS 波形,我们将测量 vgx 改变状态到预期水平的时间。
我们可以根据观察结果建议适当的设置。
谢谢、此致
Venkatadri S.