This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:MOSFET 未导通

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454443/drv8302-mosfet-not-turn-on

器件型号:DRV8302

工具与软件:

我使用 drv8302和 mosfet se3082g 设计了一个三相电路、下面是我的1个 mosfet 的原理图连接、

我已经印刷并焊接了2块电路板以进行测试、提供12V 电压、为 INH_A 提供 PWM 并为 INL_A 提供辅助 PWM、所有电路板都不会打开 MOSFET。 混乱后(首先将 INL_A 拉至高电平、以便为自举电容器充电?) 并连接/断开负载、其中一个电路板完全能够导通 MOSFET、而且我可以使用 PWM 控制电压输出。 但是、我无法在另一个电路板上再次复制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些测试、发现如果2个 MOSFET 输出之间有负载连接、MOSFET 输出可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

    我不确定我是否了解这个问题? 您是否能够解决该问题?

    该 GHA 引线会产生什么结果?  

    您将如何处理未使用的阶段? 这里有一个指南、介绍如何在您尚未执行此操作时执行此操作:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、图像有误、这是我的完整原理图和 PCB 布局

     e2e.ti.com/.../Color_5F00_Shematic_5F00_DRV8302.pdf

    我将12V 10A 电源连接到电路板、并使用 Arduino 生成6PWM 到输入 INH、INL。 我预计3个输出 SHx 将根据 PWM 的占空比在0到12V 之间变化、但它们只输出 大约0到1.5V 的电压。 好像它们没有完全导通、有人让我先打开低侧 MOSFET 来为自举电容器充电? 在混乱之后,一个输出突然工作完美,但我不知道为什么,不能复制另一个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nguyen:

    您是说一个相位可以工作、但其他相位不工作吗?

    自举架构中是这样的、即自举充电、同时低侧导通。

    在查看您的原理图时、您是否有可以查看的波形? 我有兴趣期待您见到 INHx、INLx、GHx 至 SHx 和 SHx 至 GND。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初、当我第一次接收到实验板并尝试测试输出时、为它提供 PWM 信号、没有输出工作。 在多次尝试后没有成功,阶段 A 起作用(我不知道为什么和如何)。 与此类似、我尝试在 B 相上进行复制、起初它并不起作用、但当我几乎想放弃时、B 相仍然起作用:)。 我没有示波器、但有一个问题、当我关闭所有 PWM 输入信号并相对于电源 GND 测量3个相位时、A 相和 B 相(能够正常工作)为12V、C 相(尚未工作)为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对 C 相进行过任何测试?

    您的 PWM 信号的占空比是多少? 是否确保自举电容器已充电?  
    要理解您系统中所发生的情况、最好的方法是获取波形、您如何确保发送到器件的 PWM 信号实际上就是您想要的信号而不在示波器上观察它?  

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我很晚才回复、我的 PWM 信号频率是10kHz、占空比从5%到95%不等。 如果我保持 IN_L 为高电平以使低侧 MOSFET 保持导通状态、我可以在自举电容器上测量大约10V 的电压、我认为这还不够吗? 我有一个逻辑分析仪、可以确认 MCU 的 PWM 输出正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、板上的输出 SHA 正常工作、自举 A 在低侧 MOSFET 导通时约为10.5V、自举 B 和 C 仅为8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定您遇到了什么问题、但与您最初发布的帖子相比、情况似乎有所改善?

    何时测量这些相位的电压? 您是否有任何波形要显示?

    此致、

    Yara