工具与软件:
我使用 drv8302和 mosfet se3082g 设计了一个三相电路、下面是我的1个 mosfet 的原理图连接、
我已经印刷并焊接了2块电路板以进行测试、提供12V 电压、为 INH_A 提供 PWM 并为 INL_A 提供辅助 PWM、所有电路板都不会打开 MOSFET。 混乱后(首先将 INL_A 拉至高电平、以便为自举电容器充电?) 并连接/断开负载、其中一个电路板完全能够导通 MOSFET、而且我可以使用 PWM 控制电压输出。 但是、我无法在另一个电路板上再次复制。