This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:如何在过载条件下保护芯片

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466194/mct8316a-how-to-protect-the-chip-under-overload-conditions

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

防止芯片因过载而发热的最佳方法是什么?

我 尝试在我们的原型板上建立散热器性能。 该设置包括 连接到24伏特12极 BLDC 电机的原型板、转速= 3600 rpm (空载) 3200 rpm (满载)、连续电流额定值为8.2A。  该器件在闭环模式下运行、 MCT8316上的寄存器设置如下:Close Loop1 (0x86)= 0x0e3a0200、Fault Config1 (0x92)= 0x78f43025、Fault Config2 (0x94)= 0x7147a009、GD Config1 (0xac)= 0x1c440000。 我最初在 CBC 电流限制设置为4A 的情况下运行测试(关闭 LOOP2 (0x88)= 0x02a6e4b0)。  速度设置为100%、电机在空载时达到全速、然后负载逐渐增加。 电机以大约3.2A I_Bus 失 速、CTL_FAULT 寄存器显示为0x80500000、散热器温度为118 F。我将 CBC 电流限制增加到6A (闭环2 (0x88)= 0x02a6e4c8)、电机在空载时再次达到全速、负载逐渐增加、直到总线电流约为5.6A、速度降至约1500rpm。 电机运行约30秒、但从未达到全速、然后芯片爆炸。   会持续监控控制和栅极驱动故障状态寄存器、但从未设置 CBC_ILIMIT、OCP、OT、OTW 位。 该芯片从不 进入 过流 保护模式并自行关闭。    

原型板遵循数据表第11.2节中图11-1所示的布局示例。 芯片上的散热垫被焊接到组件侧的接地层上、此接地层通过一个 PTH 矩阵连接至轨道侧的接地层。 散热器安装在轨道旁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    感谢您的提问。 您能否提供完整的寄存器映射设置? 此外、运行故障状态寄存器的频率是多少、是否也在监控 nFAULT?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 CBC_ILIMIT_MODE 以在 超过 CBC_ILIMIT 时激活 nFAULT、现在可以 看到在 CBC 电流限制期间激活了 nFAULT。 以前  大约每100毫秒仅使用 i2c 接口监视 GATE_DRIVER 和控制器故障状态寄存器。 为什么在芯片因过载而损坏时未设置 OTW 和 TSD 位。  这两个位不是   在被清除故障命令清除之前都应保持锁存状态吗? 为什么芯片没有受到热关断保护?  我无法测量故障期间的芯片温度、但由于芯片温度爆炸、我想它肯定已超过警告阈值和关闭阈值。 OCP 位也没有被触发。   

    建议使用哪种方法来防止芯片因过载而损坏?

    我附上了一个文件、提供了所有寄存器 settinge2e.ti.com/.../RegSettings.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    感谢您的参与。 请在1月29日前给我时间看看这个。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我们对此问题进行了内部讨论、您是否愿意通过电子邮件进行此对话以讨论详细信息?

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    当然、我提供了我的个人电子邮件地址、因为 根据 IT 安全政策、任何带有附件的电子邮件都会从 suresh_leley@dartcontrols.com 地址删除、如果可能、请使用以下地址。  

    suresh_leley@hotmail.com。

    另外一位信息、当芯片爆炸时、在观察"过流故障"、"温度警告"和"过热关断"状态位的同时、负载逐渐增加。 如前所述、状态寄存器读取代码未捕获 CBC 电流限制、可能当 CBC 电流限制处于活动状态时、电机会继续运行约30秒。 这一点在一定程度上得到了证实、因为在此期间观察到的电机转速要低得多。

    谢谢

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Suresh、

    将向您发送有关此问题的电子邮件。 .  

    附加一位信息、当芯片爆炸时、在观察"过流故障"、"温度警告"和"过热关断"状态位的同时、负载逐渐增加。 如前所述、状态寄存器读取代码未捕获 CBC 电流限制、可能当 CBC 电流限制处于活动状态时、电机会继续运行约30秒。 这一点在一定程度上得到了证实、因为在此期间观察到的电机转速要低得多。

    此致、

    Sachin S.