This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467382/drv8873-drv8873

器件型号:DRV8873

工具与软件:

大家好、我使用的是由 STM32微控制器控制的 DRV8873驱动器。 我在 PH EN 模式下以10KHz 的频率使用它、电流吸收约为2.2A。负载是有刷电机。 nFault 引脚有问题。 如果我驱动高达95%的占空比、那么我没有问题。 如果我将 PWM 设置为高于95%、则故障将激活。 我尝试了两种方法、即通过斜坡控制激活、以及在瞬时模式下控制激活。 如果我以100%的速度进入瞬时模式、引脚不会激活、但如果我设置99%、则 nfalut 将激活。 有人能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    请允许我花一些时间来研究您的问题。 我将在最晚一周结束时、AIM tor 提供回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    1. MODE 引脚的上拉电阻值不遵循数据表中的任何建议值。 如果要将 MODE 引脚拉至高电平、您可以将电阻器更改为小于105欧姆的电阻器值吗?
    2. 我们还建议为 nFAULT 使用值≥10k Ω 的上拉电阻。
    3. 如果 nFAULT 引脚未自动尝试恢复、您可以提供 nFAULT、nSLEEP、带 PWM 的 INx 引脚以及 OUTx (始终被驱动)的捕获。 请包含:nSLEEP 脉冲何时提供清除故障以及 nFAULT 何时变为低电平。 这将有助于根据时序缩小发生故障的范围。
      1. 如果  nFAULT 引脚确实自动尝试恢复、您可以提供 nFAULT、 VM、具有 PWM 的 INx 引脚以及 OUTx (曾被驱动)的捕获。

    此致、

    约书亚