This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:未获得输出电压

Guru**** 2610635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468814/lm5155-not-getting-the-output-voltage

器件型号:LM5155

工具与软件:

您好!

我使用 IC LM5155DSSR 设计了原型板。

下面是相关规格、

  • 输入电压:5VDC 至11VDC (电池输入)或11.5VDC (直流输入)
  • 输出电压:12VDC
  • 负载电流:2A 最大值

随附的是原理图、供您参考。

施加10.5V 输入电压后、我得到的输出电压为10V

输入电压  输出电压  VFB 电压

  • 12伏       11.5V           1V
  • 11伏       10.5V           0.9V
  • 10v       9.5V            0.8V

我尝试了高达6V 的输入、但结果是相同的。

我的观察结果是、 LM5155DSSR 中没有任何切换、我在输出端获得相同的电压、它在输入端获得、并且它通过电感器和二极管。

我还测量了 MOSFET 栅极引脚上的开关、但未观察到任何开关。

您能帮助解决问题吗、为什么会发生这种情况吗?

e2e.ti.com/.../LM5155.pdf

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我做了进一步的测试、以下是结果、

    平均分量 UVLO VCC Vfb VOUT
    12伏 0.4V 0V 0.982V 12伏
    12伏 0.7V (在0.55V 至0.782V 之间变化) 6.82V 0.2V 12伏
    11伏 0.62V 6.82V 0.2V 10.85V
    10v 0.55V 6.82V 0.1V

    9.7V

    9.8V 0.55V 0.682V 0.2V 9.2V

     如果 UVLO 小于0.55V、则 VFB 为0.982V、VCC 为0V

     如果 UVLO 大于0.55V、则 VFB 为0.1至0.2VV、VCC 为6.82V

    由于我在之前的帖子中分享了原理图、因此请查看并提供有价值的反馈、因为我一直在执行此任务。

    随附了 LM5155的 IC 标记图像。

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    感谢您的咨询。

    根据上述说明、该器件似乎未启动。 根据您的测量结果、这样做的原因是 UVLO 引脚没有达到进入运行模式的阈值。 请参阅数据表第12页:

    我建议执行以下操作:

    -检查 UVLO 处的电阻。 它们的焊接是否正确? 值是否正确?

    -现在拔下 LED 1。 这还不是问题、但可能会在以后出现、因为它直接由 VCC 提供。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的意见。

    我根据给定图像进行了检查、并附加了结果图像。

    首次使用全新 IC 时、12V 电压位于 th eoutput 侧、但经过一段时间后、它将达到输入电压电平。

    我将输入电压保持在9V。

    请提供建议。

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    您是否有示波器? DMM 测量实际上没有帮助。

    启动时、我希望看到以下波形:

    -输入电压

    -Vout

    -switchnode

    -SS 引脚

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的意见。

    我们已经通过测量波形进行了检查、但无法获得它。

    我们转售了 IC 和 MOSFET、因为有散热片、所以对干焊料有疑问、在重新焊接 IC 和 MOSFET 后、可以正常工作。

    感谢您的意见。

    此致、

    Alpesh