请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1EVM 工具与软件:
嗨、团队:
DRV8889数据表和 DRV8889EVM-GUI 之间存在有关 EN_STL 的不同寄存器设置。
您能确定哪一个是正确的吗?


此致、
Youhei MIYAOKA.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
DRV8889数据表和 DRV8889EVM-GUI 之间存在有关 EN_STL 的不同寄存器设置。
您能确定哪一个是正确的吗?


此致、
Youhei MIYAOKA.
尊敬的 Miyaoka-San:
添加了 CTRL5位#4 DRV8889EVM-GUI 用于禁用失速检测、这意味着 DIS_STL = 0会启用失速检测模式、而 DIS_STL = 1会禁用 该模式。 然而、中的 CTRL5位#4 DRV8889 所述的要求 定义为 EN_STL 、用于启用失速检测。 因此、 EN_STL = 0 (等于:DIS_STL = 1) 表示禁用失速检测、 EN_STL = 1 (等于: DIS_STL = 0) 表示启用失速检测。 我希望这种 解释能清楚地告诉你。 谢谢你。
此致、
Mojtaba