This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:EN_STL 寄存器设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468995/drv8889-q1evm-en_stl-register-setting

器件型号:DRV8889-Q1EVM

工具与软件:

嗨、团队:

DRV8889数据表和 DRV8889EVM-GUI 之间存在有关 EN_STL 的不同寄存器设置。

您能确定哪一个是正确的吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:  

    添加了 CTRL5位#4 DRV8889EVM-GUI 用于禁用失速检测、这意味着 DIS_STL = 0会启用失速检测模式、而 DIS_STL = 1会禁用 该模式。 然而、中的 CTRL5位#4 DRV8889  所述的要求 定义为 EN_STL 、用于启用失速检测。 因此、 EN_STL = 0 (等于:DIS_STL = 1) 表示禁用失速检测、 EN_STL = 1 (等于:  DIS_STL =  0) 表示启用失速检测。 我希望这种 解释能清楚地告诉你。 谢谢你。  

    此致、  

    Mojtaba