工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户希望根据数据表中的公式计算分流放大器的输出。 (第25页)

我的客户将变体设置如下:
V_Vref = 5V (与 VREF 相同)
K = 2 (偏移)
G = 10 (增益设置)
SNx-SPx = 1mV (实际测量值)
通过方程式、Vo =(5/2)-(10*(0.001))= 2.49V。
但根据实际测量、它们的测量值为3.7V。
在进行准确计算时是否遗漏了任何内容? 请告诉我。
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户希望根据数据表中的公式计算分流放大器的输出。 (第25页)

我的客户将变体设置如下:
V_Vref = 5V (与 VREF 相同)
K = 2 (偏移)
G = 10 (增益设置)
SNx-SPx = 1mV (实际测量值)
通过方程式、Vo =(5/2)-(10*(0.001))= 2.49V。
但根据实际测量、它们的测量值为3.7V。
在进行准确计算时是否遗漏了任何内容? 请告诉我。
此致、
蔡斯
嗨、Chase:
计算结果看起来是正确的。
当 SP=SN 短接= 0v 时、客户是否可以测量输出电压?
此外、测量是如何进行的?
客户是否也在使用校准位来校准放大器? - •"通过 SPI 寄存器进行直流校准,最大限度地减少直流偏移和温度漂移。 启用直流校准时、器件将分流放大器的输入短接并断开负载连接。 由于负载断开、直流校准可以随时进行、即使在 MOSFET 开关时也是如此。 为了获得最佳结果、当出现空载情况时、在开关期间执行直流校准、从而减少潜在噪声对放大器的影响。"
此致!
Akshay