This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:计算分流放大器的输出

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460764/drv8305-q1-calculation-of-output-of-current-shunt-amplifier

器件型号:DRV8305-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望根据数据表中的公式计算分流放大器的输出。 (第25页)

我的客户将变体设置如下:

V_Vref = 5V (与 VREF 相同)

K = 2 (偏移)

G = 10 (增益设置)

SNx-SPx = 1mV (实际测量值)

通过方程式、Vo =(5/2)-(10*(0.001))= 2.49V。

但根据实际测量、它们的测量值为3.7V。

在进行准确计算时是否遗漏了任何内容? 请告诉我。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    感谢您的提问。 我的目标是在一周结束前提供反馈。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    Akshay 不在办公室,直到星期四,我感谢你在这方面的耐心。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    计算结果看起来是正确的。
    当 SP=SN 短接= 0v 时、客户是否可以测量输出电压?

    此外、测量是如何进行的?

    客户是否也在使用校准位来校准放大器? - •"通过 SPI 寄存器进行直流校准,最大限度地减少直流偏移和温度漂移。 启用直流校准时、器件将分流放大器的输入短接并断开负载连接。 由于负载断开、直流校准可以随时进行、即使在 MOSFET 开关时也是如此。 为了获得最佳结果、当出现空载情况时、在开关期间执行直流校准、从而减少潜在噪声对放大器的影响。"

    此致!

    Akshay