This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8432

Guru**** 2766515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465818/drv8262-drv8432

器件型号:DRV8262

工具与软件:

直到几个月前、我们才使用 DRV8432DKD 芯片、还想在新组件中使用该芯片、但我们看到它不再生产、因此我们必须使用替代产品 DRV8262DDV;我们将使用它通过 PWM 控制两个独立的电机。 具体的问题是是否需要向 n1/n2和 n3/n4施加互补的 PWM 信号。

非常感谢您的回答、

*香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作

Hasta meses utilizamos el chip DRV8432DKD y lo queríamos utilizar en los nuevos montajes, pero vemos que ya no se fabricica y hay que utilizar un sustitutito:DRV8262DDV;lo Vamos a utilizar para lar con PWM dos motores independientes。 La pregunta culture es si es necesario aplicar a n1/n2 y n3/n4 señales PWM complementarias。

Muchas gracias por la respuesta,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rufino:

    感谢您发帖。

    [报价 userid="146423" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465818/drv8262-drv8432 "]DRV8262DDV;我们将用它通过 PWM 控制两个独立的电机。 具体问题是是否需要向 n1/n2和 n3/n4施加互补的 PWM 信号。[/QUOT]

    DRV8262 H 桥支持两种模式或电桥控制。

    一种是 PH/EN 模式、其中一个输入(EN)是用于速度控制的 PWM 输入、占空比为0%至100%、另一个输入(PH)用于方向控制。 第二种模式是 PWM 控制、其中一个输入保持高电平、另一个输入是一个方向的 PWM、反之亦然。 请参阅下面的数据表中这些模式的真值表。

    无需向输入端施加互补的 PWM 信号。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 这是我需要知道的。

    香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作、包括香港特别行政区

    Muchas gracias por la respuesta. ES lo que necesitaba saber。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您以前关于 DRV8262电路的查询中的说明、我们进行了以下连接:
    N1和 N3 = GND
    VREF1和 VREF2 =紧挨 DVDD (用于测试)
    MODE1 =接地
    MODE2 = DVDD PWM 控制
    OCPM = VCC (自动恢复)
    SLEEP = VCC
    DECAY =接地
    IN2 = PWM1输入从5%改为95%
    IN4 = PWM2输入从5%改为95%

    out1->out2输出 Motor1始终沿一个方向从非常慢变为非常快
    OUT3->OUT4输出 Motor2始终沿一个方向从极慢变为极快

    电机始终以相同的方向旋转、我们无法让它们以两个方向旋转、具体取决于 PWM 调制

    我们在哪里做错了?

    香港特区政府在香港特别行政区政府的工作

    siguiendo sus instructions de la consulta foreign autre el Circuito DRV8262 hemos realizado las conexiones del siguiente modo:
    N1 y N3 = GND
    VREF1 y VREF2 = próximos A DVDD (Para pruebas)
    MODE1 =接地
    MODE2 = DVDD 控制 PWM
    OCPM = VCC (reanuda automáticamente ć)
    SLEEP = VCC
    DECAY =接地
    IN2 = Entrada PWM1 DESD 5% hista 95%
    IN4 = Entrada PWM2 DESD 5% hista 95%

    Salidas OUT1->OUT2 Motor1 siempre Gira en un sentido desde muy lecto hista muy rápido ó n
    Salidas OUT3->OUT4 Motor2 siempre Gira en un sentido desde muy lecto hista muy rápido è re

    Los motores siempre giran en el mismo sentido y no conseguimos que giren ambos sentdos dependiendiendendo de la modulación ó n PWM

    ¿ó n Que es lo que estamos haciendo mal?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rufino:

    感谢您提供更多详细信息。

    [报价 userid="146423" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465818/drv8262-drv8432/5636963 #5636963"]MODE1 = GND
    MODE2 = DVDD PWM 控制[/报价]

    这会将器件设置为 PWM 控制模式下的双路 H 桥。

    根据 PWM 接口控制表、以下是必须驱动控件的方式:

    正向:IN1、IN3 = 1和 IN2、IN4 = PWM 占空比5%至95%

    反向:IN2 = IN4 = 1且 IN1、IN3 =  PWM 占空比5%至95%

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复
    你的答复让我走上了我做错了什么的轨道。 我想这一切都从一个阐述错误的问题开始、因为要获得的结果是:在 PWM 为5%至50%时、电机在一个方向上转动(停止50%)、而在50%至95%时、它朝相反方向转动、很显然、速度取决于 PWM 的宽度。 我通过以下方式实现了这一目标:

    N1和 N3 = Vcc
    VREF1和 VREF2 =紧挨 DVDD (用于测试)
    MODE1 =接地

    (二

    MODE2 = GND

    (二

    OCPM = VCC (自动恢复)
    SLEEP = VCC
    DECAY =接地
    IN2 = PWM1输入从5%改为95%
    IN4 = PWM2输入从5%改为95%

    感谢您的快速回复
    你的答复让我走上了我做错了什么的轨道。 我想这一切都从一个表述不当的问题开始、因为要获得的结果是、在 PWM 为5%至50%时、电机沿一个方向转动(停止50%)、从50%到95%时、电机沿相反方向转动。 我通过以下方式实现了这一点:

    N1和 N3 = Vcc
    VREF1和 VREF2 =接近 DVDD (用于测试)
    MODE1 =接地
    MODE2 =接地
    OCPM = VCC (自动恢复)
    SLEEP = VCC
    DECAY =接地
    IN2 = PWM1输入从5%改为95%
    IN4 = PWM2输入从5%改为95%

    通过此文件、我获得:
    OUT1->OUT2在一个方向上以最大转速输出 Motor1的5%到50%的转速、直到以50%的转速(转速与 PWM 成比例)从该转速到相同的95%、但方向相反。

    输出 OUT3->OUT4 Motor2从5%到50%在一个方向上以最大转速转动、直到在50%(转速与 PWM 成比例)处停止、在相反方向上达到95%。

    此配置是否正确才能获得所示结果?
    另一个问题:对于 DRV8432、我们使用的频率为475kHz。 我们是否可以继续使用这个频率、还是应该减少这个频率?
    非常感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rufino:

    我明白了。 我现在明白你试图实现什么。 这是可以做到的。 您需要记住的是、在输出 PWM 关断时间内、再循环电流必须通过 HS-FET 循环。 当两个输入 INx 同时为1时会发生这种情况。 如果不是、电机将会在两个方向上出现相同的行为。  

    [报价 userid="146423" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465818/drv8262-drv8432/5639374 #5639374"]另一个问题:对于 DRV8432、我们使用的频率为475kHz。 我们是否可以继续使用该频率?或者我们是否应该降低该频率?

    DRV8262设计用于支持高达200kHz 的频率。 输入 PWM 必须符合此最大频率限制。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我们会考虑您的建议。
    我认为这将是最后一个问题:
    我们使用的部分电机为24V 和1.5A、对于每个 DRV8262DDV、我们将控制两个电机。 我们是否需要在 DRV8262DDV 上放置散热器?或者是否没有必要放置散热器(我们未在 DRV8432DKD 上放置散热器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rufino:

    对于 DRV8262DDV、需要使用散热器。 如果您想避免散热器、则可以考虑 DRV8262 DDW 封装选项。 谢谢你。

    此致、 Murugavel