工具与软件:
连接到 DRV8825的 ISEN 端子
限流电阻的允许功耗是多少?
如果有公式、请告诉我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您在论坛中发帖。
"连接到 DRV8825的 ISEN 端子
限流电阻的允许功耗是多少?
请告诉我是否有公式"
连接到的电阻器上的 DRV8825功耗 ISEN 可以使用功率公式计算输出电压
P = R I2
I 是由电流检测电阻设置的斩波电流。 在步进电机中、设置的满量程斩波电流是通过任一绕组的最大电流。 该值大小取决于 xVREF 模拟电压和检测电阻值(RSENSE)。 建议 Vref 可以在1V 到3.5V 之间、如下所示:

在步进期间、Ichop 定义了最大电流阶跃的电流斩波阈值(ITRIP)。 DRV8825的增益被设定为5V/V

示例:如果使用0.25 Ω 检测电阻、且 VREFx 引脚为2.5V、则满量程(100%)斩波电流将为2.5V /(5 x 0.25 Ω)= 2A
计算示例
情形1:R_SENSE = 0.25Ω、VREF = 2.5V
I CHOP = 2.5/(5*0.25)= 2A
Psense =(2) 2 * 0.25 = 1W
选择合适的电阻器
•电阻的额定×应至少比计算得出的耗散高2k Ω、以确保可靠性。
•对于1W 至2W 的功耗、请选择2W 至3W 的额定电阻。
此致、
Mojtaba。