This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:连接到 DRV8825限流电阻器的 ISEN 端子

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469854/drv8825-connect-to-the-isen-terminal-of-the-drv8825-current-limiting-resistors

器件型号:DRV8825

工具与软件:

连接到 DRV8825的 ISEN 端子
限流电阻的允许功耗是多少?
如果有公式、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我的团队成员将调查问题并回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在论坛中发帖。  

    "连接到 DRV8825的 ISEN 端子
    限流电阻的允许功耗是多少?

    请告诉我是否有公式"

     连接到的电阻器上的 DRV8825功耗 ISEN 可以使用功率公式计算输出电压

    P = R I2

    I 是由电流检测电阻设置的斩波电流。 在步进电机中、设置的满量程斩波电流是通过任一绕组的最大电流。 该值大小取决于 xVREF 模拟电压和检测电阻值(RSENSE)。 建议 Vref 可以在1V 到3.5V 之间、如下所示:

    在步进期间、Ichop 定义了最大电流阶跃的电流斩波阈值(ITRIP)。 DRV8825的增益被设定为5V/V

    示例:如果使用0.25 Ω 检测电阻、且 VREFx 引脚为2.5V、则满量程(100%)斩波电流将为2.5V /(5 x 0.25 Ω)= 2A

      

    计算示例

    情形1:R_SENSE = 0.25Ω、VREF = 2.5V

    I CHOP = 2.5/(5*0.25)= 2A

    Psense =(2) 2 * 0.25 = 1W

     

    选择合适的电阻器
    •电阻的额定×应至少比计算得出的耗散高2k Ω、以确保可靠性。
    •对于1W 至2W 的功耗、请选择2W 至3W 的额定电阻。

    此致、  

    Mojtaba。