工具与软件:
你好。 我使用 MCT8329A 制作了定制电路板。
存在一个问题、那就是某些电路板上的电机未激活。
主要症状是 GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 寄存器的 DRV_OFF 始终关闭、无论 IC 的 DRVOFF 引脚的电压如何都是如此。
无论 IC 的 DRVOFF 引脚是0V 还是3.3V、寄存器的 DRV_OFF 始终关断(1)、因此电机不会运行。
当我查看数据表时、似乎寄存器的 DRV_OFF 根据 IC 的 DRVOFF 引脚的状态而变化。
无论 IC 的引脚电压状态如何、是否存在电机被禁用且寄存器的 DRV_OFF 变为1的情况?
(电源错误等)
目前、除了 DRV_OFF 之外、MCT8329A 没有其他误差。
谢谢你