This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A DRVOFF 错误问题

Guru**** 2392775 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470600/mct8329a-problem-with-mct8329a-drvoff-error

器件型号:MCT8329A

工具与软件:


你好。 我使用 MCT8329A 制作了定制电路板。
存在一个问题、那就是某些电路板上的电机未激活。

主要症状是 GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 寄存器的 DRV_OFF 始终关闭、无论 IC 的 DRVOFF 引脚的电压如何都是如此。

无论 IC 的 DRVOFF 引脚是0V 还是3.3V、寄存器的 DRV_OFF 始终关断(1)、因此电机不会运行。

当我查看数据表时、似乎寄存器的 DRV_OFF 根据 IC 的 DRVOFF 引脚的状态而变化。

无论 IC 的引脚电压状态如何、是否存在电机被禁用且寄存器的 DRV_OFF 变为1的情况?

(电源错误等)

目前、除了 DRV_OFF 之外、MCT8329A 没有其他误差。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您提供 e2e。 是否有可能共享您的设计原理图? DRVOFF 引脚是否由 MCU 直接控制?

    除了 DRVOFF 引脚为高电平之外、没有任何情况会导致 DRV_OFF = 1b。 您能否检查电压是否正确到达器件引脚?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MCT8329化妆品: 它与 EVM 板几乎完全相同。

    MCT8329的所有 I/O 都连接到 MCU。 (使用 STM32)

    DRVOFF 引脚连接到 MCU 的 GPIO、我通过 MCU 确认该引脚具有高电平(3.3V)、低电平(0V)运行。

    目前正在考虑以下情况。

    1. IC 本身故障

    2. DRVOFF 引脚未正确连接到 PCB
    =>但是、如果 PCB 和 PIN 未连接、PIN 应始终为低电平、寄存器应始终为0。

    我将在 HW More 中检查问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    感谢您提供的信息。 请告知我您的硬件检查是否显示了任何内容。 原理图看起来正常。

    此致、

    Sachin S.