This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:DRV8231A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470825/drv8231a-drv8231a

器件型号:DRV8231A

工具与软件:

您好!

我还想 操作 12V 直流螺线管、请参阅随附的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    感谢您问这个问题。

    您能否确认将进入的应用程序。  

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我用这个螺线管驱动一个栅极。

    应用程序详细信息:

    输送机运行时带有一个电机、该电机承载少量谷物。 我想使用 DRV8231A 来控制电机。 在输送机的正面、通过电磁阀连接和控制门。 我还需要将 DRV8231A 用于螺线管。

    我们总共有两个门和一个电机。 两个门都在不同的级工作。 我希望持续监测电机和螺线管的电流使用情况。

    电机是一款额定电压为12–15V 直流电压的蜗轮刷电机、速度为20RPM。

    我是否需要在电机端子(+ve、-ve)上安装飞轮二极管?  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    感谢您的响应。

    我们有一份应用手册介绍了如何在电磁阀应用中使用半桥、该手册还讨论了高侧开关的实现

    https://www.ti.com/lit/ab/slvaf04/slvaf04.pdf?ts = 1738964820542&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRV8908-Q1 

    如果您可以确认电流要求、我们可以查看适合您要求的各种器件。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应。

    我认为使用 GPIO 触发栅极对我来说就足够了。 我不想使用 SPI 实现这一目的。 我有两个门、可以使用两个 GPIO 轻松驱动、而不是使用 SPI。 您是否为此推荐任何采用 DRV8231A 的解决方案? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    是的、我们也可以在该应用手册中提到的相同架构中使用 DRV8213A。

    准备好后、我可以查看原理图。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我很快将向您提供原理图设计的最新信息。 谢谢你