工具与软件:
您好!
我还想 操作 12V 直流螺线管、请参阅随附的规格。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我用这个螺线管驱动一个栅极。
应用程序详细信息:
输送机运行时带有一个电机、该电机承载少量谷物。 我想使用 DRV8231A 来控制电机。 在输送机的正面、通过电磁阀连接和控制门。 我还需要将 DRV8231A 用于螺线管。
我们总共有两个门和一个电机。 两个门都在不同的级工作。 我希望持续监测电机和螺线管的电流使用情况。
电机是一款额定电压为12–15V 直流电压的蜗轮刷电机、速度为20RPM。
我是否需要在电机端子(+ve、-ve)上安装飞轮二极管?
如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢、FS
尊敬的 Fahad:
感谢您的响应。
我们有一份应用手册介绍了如何在电磁阀应用中使用半桥、该手册还讨论了高侧开关的实现
如果您可以确认电流要求、我们可以查看适合您要求的各种器件。
谢谢!
Ibinu