请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 工具与软件:
您好!
由于制造误差、在生产过程中保留了一个零欧姆电阻器、该电阻器将 H 桥 N 沟道 MOSFET 的漏极引脚连接到 DRV8702-Q1上的引脚27。
我们没有意识到它被遗漏了、因为它通过了所有测试、并且错误是在后来才发现的。
我查看了数据表、但没有弄清该输入在内部是如何连接的。
我的问题是:当 VDRAIN 引脚27悬空时会发生什么情况? 如果启用了 VDS、那么保持未连接是否安全、而且我们可以在 H 桥的上部 MOSFET 上没有保护的情况下生活?
我们的应用是汽车中的有刷直流电机、输入电压介于1510V 至10V 直流之间。PCB 具有反向电压和瞬态保护功能。