This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:当 VDRAIN 引脚27悬空时会发生什么情况?

Guru**** 2392235 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471192/drv8702-q1-what-happens-when-vdrain-pin-27-is-left-floating

器件型号:DRV8702-Q1

工具与软件:

您好!

由于制造误差、在生产过程中保留了一个零欧姆电阻器、该电阻器将 H 桥 N 沟道 MOSFET 的漏极引脚连接到 DRV8702-Q1上的引脚27。
我们没有意识到它被遗漏了、因为它通过了所有测试、并且错误是在后来才发现的。
我查看了数据表、但没有弄清该输入在内部是如何连接的。
我的问题是:当 VDRAIN 引脚27悬空时会发生什么情况? 如果启用了 VDS、那么保持未连接是否安全、而且我们可以在 H 桥的上部 MOSFET 上没有保护的情况下生活?

我们的应用是汽车中的有刷直流电机、输入电压介于1510V 至10V 直流之间。PCB 具有反向电压和瞬态保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您问这个问题。

    可以在 文档中看到漏极引脚保持开路的影响   DRV8702-Q1功能安全、配合率、故障模式占比和引脚 FMA、  可在 TI.com 中找到。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Ibinu