This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:使用 DRV8412驱动5A TEC 时出现问题;需要建议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471444/drv8412-problems-driving-a-5a-tec-with-the-drv8412-need-advice

器件型号:DRV8412

工具与软件:

大家好、我将在并行模式下使用 DRV8412来驱动热电装置。 它大部分都在工作、但存在一些问题。 它需要以5A 为 TEC 模块供电。 我正在使用24V 电源和电子负载进行测试。 它适用于较小的负载、比如几安培。 但是、当我使用5A 负载直至100%开启它时、输出仅为7V (应为~22V)、因此会变得过热。

此外、以50%的占空比运行 DRV8412会导致其过热(将 OTW 置为有效)、并且输出电感器非常热。

我可以在它上驱动5A 负载、但仅在以下条件下:

1) 1)将输出负载配置为1A

2) 2)将 TEC 导通至100%

3)逐步将负载增加到5A。

在这种情况下、输出电感器不会像芯片那样热。

原理图是从 TI 参考设计复制的。 请参阅随附的图。

散热器位于电感器上、DRV8412顶部和 DRV8412下方的 PCBA 上。

输出电感器为 TDK FLS6045EX-4R7M (4.7uH、0.035 Ω、Isat=5.8A)(链接 -这些器件上的 ESR 在达到1MHz 时是相当平坦的。 它们距芯片约1cm。

输出电容为 Samsung CL32B106KBJNNWE (10uF 20%、1210英制尺寸、50V)。 较大的电压为 Kemet A768EB476M1VLAE042 (47uF 20% 35V Poly)- 链路

PWM 频率(将占空比设置为50%)为95kHz。 在5250nSec 的脉冲上测得、50%时 OFF 脉冲相同 我可以将其更改为任何值、当然可以高达该器件的最大值500kHz。 固件会同时监控 OTW 和故障:如果 OTW、它会关闭 DRV8412的 PWM、等待5秒钟、然后如果 OTW 不再有效、它会缓慢增大输出。 如果出现故障、则它 完全禁用 DRV8412。

最大输出为99%、点关闭脉冲为208nSec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的提问。

    我的团队成员将对此进行调查、然后回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    有时电子负载可能会消耗过多电流。  您是否尝试过使用 TEC 或电阻负载进行测试?

    此外、由于电流消耗如此之大、我建议增大大容量电容以使电源稳定。 有关大容量电容器选型的信息、请参阅以下应用手册。

    尺寸适合直流电机驱动应用的大容量电容器 

    此致!

    David