工具与软件:
大家好、我将在并行模式下使用 DRV8412来驱动热电装置。 它大部分都在工作、但存在一些问题。 它需要以5A 为 TEC 模块供电。 我正在使用24V 电源和电子负载进行测试。 它适用于较小的负载、比如几安培。 但是、当我使用5A 负载直至100%开启它时、输出仅为7V (应为~22V)、因此会变得过热。
此外、以50%的占空比运行 DRV8412会导致其过热(将 OTW 置为有效)、并且输出电感器非常热。
我可以在它上驱动5A 负载、但仅在以下条件下:
1) 1)将输出负载配置为1A
2) 2)将 TEC 导通至100%
3)逐步将负载增加到5A。
在这种情况下、输出电感器不会像芯片那样热。
原理图是从 TI 参考设计复制的。 请参阅随附的图。
散热器位于电感器上、DRV8412顶部和 DRV8412下方的 PCBA 上。
输出电感器为 TDK FLS6045EX-4R7M (4.7uH、0.035 Ω、Isat=5.8A)(链接 -这些器件上的 ESR 在达到1MHz 时是相当平坦的。 它们距芯片约1cm。
输出电容为 Samsung CL32B106KBJNNWE (10uF 20%、1210英制尺寸、50V)。 较大的电压为 Kemet A768EB476M1VLAE042 (47uF 20% 35V Poly)- 链路
PWM 频率(将占空比设置为50%)为95kHz。 在5250nSec 的脉冲上测得、50%时 OFF 脉冲相同 我可以将其更改为任何值、当然可以高达该器件的最大值500kHz。 固件会同时监控 OTW 和故障:如果 OTW、它会关闭 DRV8412的 PWM、等待5秒钟、然后如果 OTW 不再有效、它会缓慢增大输出。 如果出现故障、则它 完全禁用 DRV8412。
最大输出为99%、点关闭脉冲为208nSec。