This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:方向改变

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464939/mct8316ztevm-direction-change

器件型号:MCT8316ZTEVM

工具与软件:

您好!

我使用的是 MCT8316ZTEVM、

似乎 是:需要 将 nSLEEP 输入变为低电平 以寄存输入 DIR 上的方向变化。

如果我仅更改 DIR、旋转方向保持不变。

如果我将 nSLEEP 从高电平变为低电平、则切换 DIR、然后 nSLEEP 重新变为高电平、接着方向会改变。

您能确认吗?

非常感谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您发布您的问题。

    我将对此进行核实和确认。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我对你的反应已经延迟了。

    我会在2月10日回到你,我已经计划在2月10日验证这一点.

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    实际上、我们在数据表中有一条注释、用于避免动态方向变化。

    启动电机之前、将电机置于待机状态、然后改变方向。

     这种动态操作可能会使电机突然制动、导致向电源提供大电流、并可能损坏电机。

    我想了解您的应用? 是基于应用传感器还是无传感器驱动器会有此功能?

    我们有无传感器器件 MCF8316C/D、它具有可调的动态方向改变功能。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkatadri 很多感谢这解决了我的问题