请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316ZTEVM 工具与软件:
您好!
我使用的是 MCT8316ZTEVM、
似乎 是:需要 将 nSLEEP 输入变为低电平 以寄存输入 DIR 上的方向变化。
如果我仅更改 DIR、旋转方向保持不变。
如果我将 nSLEEP 从高电平变为低电平、则切换 DIR、然后 nSLEEP 重新变为高电平、接着方向会改变。
您能确认吗?
非常感谢
Martin