工具与软件:
您好!
MCF8316C 的这一变化了吗? 仍然想用扭矩/电流(而不是 rpm)进行控制的方法、更新速率很高。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
MCF8316C 的这一变化了吗? 仍然想用扭矩/电流(而不是 rpm)进行控制的方法、更新速率很高。
令人沮丧的是、仍然似乎无法获得可用的扭矩/电流控制模式。
我使用这些设置:SPEED_LOOP_DIS = 1、SPEED_MODE = 2、OVERRIDE = 1、CURR_LOOP_KI = 0 (自动)、CURR_LOOP_KP = 0 (自动)
然后、我使用 DIGITAL_SPEED_CTRL 设置电流设定点
电机旋转、但表现出非常奇怪的行为。 如果我施加阻力、电机将加速、并保持更高的速度。 这就好像有一个积分增益只会变大而永远不会放松一样。 我也不明白为什么电流控制器应该会因速度变化而变软。
您好、Joe。
Force IQ REF 用于调试模式、在该模式下、我们可以为方向控制提供正命令和负命令。
在正常操作模式下、您正在执行的操作步骤是正确的。
在扭矩模式下、命令基准是电流基准。
在此处、0至100%是在 FAULT_CONFIG1中编程的 ILIMIT 值的0。
ILIMIT 是多少?它是否达到电机的额定值?
是否发现了任何故障? 电机是否以很高的速度旋转? 它是否带载?
如果有时即使对于小电流基准电机也没有负载、则电机也会以全速旋转、并出现电流环路饱和标志。
请共享 JSON 文件和电机参数。
我是 OOO 今天, 我们将尝试在星期一之前回复。
谢谢、此致
Venkatadri S.