This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711:切换到 IRLS4030TRLPBF MOSFET 后、直流电机不运行

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456960/drv8711-drv8711-dc-motor-not-running-after-switching-to-irls4030trlpbf-mosfets

器件型号:DRV8711

工具与软件:

继续学习"DRV8711:协助解决 DRV8711直流电机驱动器问题"主题:

DRV8711之前连接到 AUIRF540ZSTRL MOSFET、电机工作正常。 但是、在用 IRLS4030TRLPBF MOSFET 替换 MOSFET  以满足负载电流要求后、尽管使用与 AUIRF540Z MOSFET 相同的配置、但电机不会运行。

请您提供建议或修改、以便电机可与 IRLS4030TRLPBF MOSFET 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管额定电流适合该负载、但  IRLS4030TRLPBF 的栅源电压 VGS 看起来更大、并且需要更高的栅极电压才能导通。 我建议测量栅源极电压、并确保该电压足够大、以对两个 FET 进行偏置。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    AUIRF540ZSTRL 的栅源电压为±20V、而 IRLS4030TRLPBF 的栅源电压±16V。

    当我们尝试在 PWM 模式下通过 DRV8711操作该系统时、它是无效的。 然而、它能够在直接电源供电的开环中成功运行。  请提供有关必要实施的建议或指导、以使 IRLS4030TRLPBF MOSFET 在 PWM 模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    [报价 userid="171570" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456960/drv8711-drv8711-dc-motor-not-running-after-switching-to-irls4030trlpbf-mosfets/5591643 #5591643"] AUIRF540ZSTRL 的栅源电压为±20V、而 IRLS4030TRLPBF 的栅源电压为±16V。

    这些是这些 FET 的绝对最大规格、而非工作电压。 它们无关紧要。 重要的 是 VGS 阈值 和 Qg 规格。 4030的 VGS 阈值为2.5V (最大值)、而540的端口则为4V。 这两个电压都低于 DRV8711可提供的电压。 这不是问题。

     IRLS4030TRLPBF 的 Qg 高于 AUIRF540ZSTRL。 这意味着它需要更高的电流驱动设置。 请参阅 数据表第35页中的第8.2.2.3节"支持外部 FET "。

    一种潜在的解决方案是增加 IDRIVEP 和 IDRIVEN 设置、并在需要时增加 TDRIVEP 和 TDRIVEN 设置。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢 您的答复!

    驱动寄存器:0x650F  

    请验证寄存器的上述值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    驱动器寄存器:0x650F
     

    这会将最低 TDRIVEP 和 N 转换为 IDRIVEx 设置的以下值。

    就像我之前提到的"请参阅 数据表第35页中的第8.2.2.3节"支持外部 FET "。 使用本部分中的公式计算 MOSFET 所需的设置。

    我想、您可以尝试将 TDRIVEP 和 N 设置为1 μs 、并增大 IDRIVEP 和 N。例如、尝试设置0x6AAF、如果这不能解决问题、请尝试0x6FAF 以及如果不是0x6FFF。  

    当电机未以0x650F 设置运行时、您能否读取状态寄存器并查看是否设置了 APDF 或 BPDF 位? 请分享每个设置0x650F、0x6AAF、0x6FAF 和0x6FFF 的读取状态寄存器值。 谢谢。

       

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我根据您的建议尝试了不同的配置、但状态寄存器位值(0)的值未改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    如果状态寄存器中未设置 APDF 或 BPDF 位、则表示栅极驱动正常。 增加 IDRIVEP 和 IDRIVEN 是否解决了输出问题? 您能否在器件主动驱动时为以下节点提供示波器捕获-请参阅下文。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AOUT1A1HSA1LSAISENPA1SENNA2LSA2HSA2OUT

    这些图像供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们需要您对 BDC 电机的支持、将满扭矩寄存器值设置为0xFF 后、仍然不会由驱动器驱动满量程电流  

    Rsense 寄存器值也为0.01 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    示波器捕获很难判断哪个信号是哪个信号。 您能否为这些图像添加标签? 如果按照 Murugavels 建议的捕获节点的顺序进行操作、它看起来 x2HS 是唯一可以看到任何电压的栅极。 另请包含输入控制序列。 电机是否尝试正向或反向驱动(具有或不具有 PWM)?

    此致!

    David