工具与软件:
继续学习"DRV8711:协助解决 DRV8711直流电机驱动器问题"主题:
请您提供建议或修改、以便电机可与 IRLS4030TRLPBF MOSFET 配合使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
继续学习"DRV8711:协助解决 DRV8711直流电机驱动器问题"主题:
请您提供建议或修改、以便电机可与 IRLS4030TRLPBF MOSFET 配合使用。
尊敬的 Dhivya:
[报价 userid="171570" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456960/drv8711-drv8711-dc-motor-not-running-after-switching-to-irls4030trlpbf-mosfets/5591643 #5591643"] AUIRF540ZSTRL 的栅源电压为±20V、而 IRLS4030TRLPBF 的栅源电压为±16V。这些是这些 FET 的绝对最大规格、而非工作电压。 它们无关紧要。 重要的 是 VGS 阈值 和 Qg 规格。 4030的 VGS 阈值为2.5V (最大值)、而540的端口则为4V。 这两个电压都低于 DRV8711可提供的电压。 这不是问题。
IRLS4030TRLPBF 的 Qg 高于 AUIRF540ZSTRL。 这意味着它需要更高的电流驱动设置。 请参阅 数据表第35页中的第8.2.2.3节"支持外部 FET "。
一种潜在的解决方案是增加 IDRIVEP 和 IDRIVEN 设置、并在需要时增加 TDRIVEP 和 TDRIVEN 设置。 谢谢。
此致、Murugavel
尊敬的 Dhivya:
驱动器寄存器:0x650F
这会将最低 TDRIVEP 和 N 转换为 IDRIVEx 设置的以下值。
就像我之前提到的"请参阅 数据表第35页中的第8.2.2.3节"支持外部 FET "。 使用本部分中的公式计算 MOSFET 所需的设置。
我想、您可以尝试将 TDRIVEP 和 N 设置为1 μs 、并增大 IDRIVEP 和 N。例如、尝试设置0x6AAF、如果这不能解决问题、请尝试0x6FAF 以及如果不是0x6FFF。
当电机未以0x650F 设置运行时、您能否读取状态寄存器并查看是否设置了 APDF 或 BPDF 位? 请分享每个设置0x650F、0x6AAF、0x6FAF 和0x6FFF 的读取状态寄存器值。 谢谢。
此致、Murugavel