主题中讨论的其他器件: DRV8242S-Q1EVM
工具与软件:
我目前正在研究 DRV8242-Q1驱动器的报告错误和保护机制、 并且驱动器的 OLA (开路负载检测) 机制存在问题。
在设置 CONFIG1寄存器中的 EN_OLA 位并确保驱动器处于活动状态后、我进行了以下测试:
- 无负载: 我每10秒交替开启高侧 FET、关闭低侧 FET。
- 有负载时: 我执行了相同的交替操作、然后在几个 FET 开关周期后从两个 OUTx 引脚移除负载。
=>在这两种情况下、驱动器都没有在 FAULT_SUMMARY 寄存器或 STATUS1寄存器中报告 OLA 故障。
有关所用负载的信息:
- 工作电压:9–16V
- 额定电流:0.15A
- 峰值电流:2A
有关设置的信息:
- 驱动器的输入电压:12V
- 负载连接到驱动器的两个 OUTx 引脚。
使用的寄存器:
- 命令寄存器: 设置位
CLR_FLT、SPI_IN - CONFIG1寄存器: 设置位
EN_OLA、OCP_RETRY、TSD_RETRY、、、VMOV_RETRYOLA_RETRY