This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:DRV8231

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231, DRV8876, DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470328/drv8231-drv8231

器件型号:DRV8231
主题中讨论的其他器件: DRV8876

工具与软件:

您好!

我询问了如何使用 DRV8231来控制12V BLDC 电机。

我还想利用电流检测输出。 您建议使用哪种器件:DRV8231、DRV8231A 或 DRV8876?

要测量电机消耗的电流、外部电路有哪些要求? 我能实施什么参考设计。 我计划使用 STM32F446微控制器来读取电压电平并计算电机的电流消耗。

谢谢、FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查随附的设计是否有利于驱动电机并提供电机电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    感谢您问这个问题。

    我的团队成员将审查设计并回复您。 您还可以参考 EVM 原理图作为您的设计的参考。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FS:

    原理图中使用的 DRV8231A 具有集成电流检测功能、而 DRV8231需要功率检测电阻 RSENSE 来检测电流。 虽然我们没有此应用的任何参考设计、但我们有这三种器件的评估模块可用于评估新设计。 每个 EVM 均配有硬件和固件、可帮助展示器件在新设计中的潜力。  

    从器件的角度来看、以下原理图看起来很好。 唯一的建议是、如果您看到电源电压骤降、则可能增加大容量电容。 有关为电机驱动器选择适当大小的大容量电容、请参阅以下应用手册。  

    尺寸适合直流电机驱动应用的大容量电容器 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    是否建议在电机和电磁阀之间安装飞轮二极管?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    我们的所有集成 FET 都具有反激式二极管来保护器件、因此通常无需使用。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我感谢您最后的答复。

     您能否确认给定电路是否正确? 我将使用具有 IPROPI 引脚的1.5kΩ 电阻器。 谢谢、Fahad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    原理图看起来不错。 在 IPROPI 上使用1.5kΩ 是可以的。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的电流调节第8.4.2节。

    该公式可用于计算电流调节跳变阈值 ITRIP 所需的 RSENSE。

    此致!

    David