This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:连接失败。

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462885/drv8214evm-failed-to-connect

器件型号:DRV8214EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8214

工具与软件:

Web GUI 无法连接电机驱动器。 请提供建议。

e2e.ti.com/.../eventlog.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fujimura-San、

    请尝试 File -> Program DRV8214、这样将安装一些驱动程序。 然后、请单击以下按钮以连接硬件(GUI 窗口的左下角):

    请告诉我们这现在是否起作用。  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Karan-San。

     感谢您的答复。

    我尝试了对 DRV8214进行编程。 成功、但未解决问题。 请参阅随附的日志。

    你有什么其他想法吗?

    e2e.ti.com/.../4188.eventlog.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujimura-San:  

    请在下周之前联系我们、以便再次与您联系。  

    此致、
    Karan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Karan-San、

     感谢您的答复。 我希望这是一个好主意。

    此致、

    藤村则生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujimura-San:  

    应用工程师进行了核实。 从日志来看、MSP430 GPIO 上的 ID 电阻器似乎没有正确组装、这 导致 握手操作不成功。 这可能是我们旧批 EVM 中的一个问题。 您能告诉我们它是在什么时候购买的吗?  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Karan-San、

    我有2个 EVM 板。 两者都无法连接。

    购买日期为2023/10和2024/6。

    我展示的是我在2023/10获得的 EVM 板图片。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fujimura-San、  

    您能否发送电阻器 R39、R52和 R41的图片? 它们是 ID 电阻器、我希望确保它们组装正确。 如果您也能看到数值、那么进行健全性检查就太好了!

    此外、我确实看到您的图像中的标记是 MD069'A'、而我们发布的最新标记是 MD069'C 请给我一天的时间来研究这件事。 如果您可以同时提供 ID 电阻器图片、我将不胜感激。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Karan-San、

    请参见附图。 R39、R52和 R41已组装。 它们是10千欧姆。

    1引脚和2引脚通过跳线连接至 J6。

    此致、

    藤村则生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fujimura-San、  

    看起来可以了。 最后要检查的一点是、我们能否验证 GUI 版本是否为最新版本(v2.0.2)?

    此外、我还建议从 DRV8214EVM 下载 GUI 软件。  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    我们使用的是 Web GUI 版本 v2.0.2。

    我们还尝试了本地 GUI 版本 v2.0.2。 但它无法连接。

    你有什么其他想法吗?

    此致、

    藤村则生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujimura-San:  

    因为我已经用尽了所有的选择,所以我在这里向我们的专家寻求帮助。

    同时、我将请求 Goto-San 提供两个可供使用的全新 EVM。  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Karan-San、

    感谢您的支持。 goto-san 联系了我。  

    此致、

    藤村则生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujimura-San:  

    听起来不错! 我将让 David/Murugavel 在这里评论一下这款特定 EVM 的最佳调试操作过程。 了解根本原因很好。  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢 Karan-San、

    我希望它能得到解决。  
    收到来自 Goto-San 的新 EVM 后、我将会告诉您结果。
    此致、
    藤村则生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujimura-San:  

    希望新的 EVM 能为您效劳。 同时、我还建议查看此 有关电机驱动器连接问题的常见问题解答。  

    使用基于云的 GUI 时、务必要确保在您的扩展选项卡上下载并激活 TI Cloud Agent Bridge。  

    使用桌面 GUI 应用程序时 、应下载并安装 GUI Composer Runtime (GCRuntime)、以便与 EVM 正确通信。 这 应该在下载应用程序时安装、但有时网络防火墙可能会阻止正确安装。 如果发生这种情况、必须从 此处的应用安装程序下载 GCRuntime 安装程序。  

    在运行应用安装程序之前、请确保 GCRuntime 安装程序已下载到本地文件夹。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David-san:

     感谢你的帮助。

    我们使用  TI Cloud Agent Bridge。 它处于激活状态。

    当我们使用桌面 GUI 应用程序时、我们安装了 GUI 编译器运行时(GCRuntime)。

    GUI Composer Runtime (GCRuntime)版本是否正确?

    此致、

    藤村则生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fujimura-San:  

    是的、这似乎是正确的 GCRuntime 版本。  

    我将自行验证操作、但请告知我们新 EVM 是否出现了同样的问题。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Helllo David-san,

    我从 Goto-san 购买了新的 EVM。 新 EVM 连接到 PC 并正常工作。

    新 EVM 版本为 MD069 C

    MD069'A 和 MD069'B 未连接至 PC。  

    MD069'C 已连接至 PC。

    MD069'C 与其他有何区别?

    此致、

    藤村则生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fujimura-San:

    很高兴 MD069C EVM 能正常工作。 从版本 A 到版本 C 的更改很小、但不应导致任何连接问题。 最新版本的固件可能未刷写到旧版本。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David-san:

     感谢您的回答。 我们使用的是 MD069C EVM。

    此致、

    藤村则生