主题中讨论的其他器件:DRV8214
工具与软件:
Web GUI 无法连接电机驱动器。 请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Web GUI 无法连接电机驱动器。 请提供建议。
您好 Karan-San。
感谢您的答复。
我尝试了对 DRV8214进行编程。 成功、但未解决问题。 请参阅随附的日志。
你有什么其他想法吗?
谢谢 Fujimura-San、
您能否发送电阻器 R39、R52和 R41的图片? 它们是 ID 电阻器、我希望确保它们组装正确。 如果您也能看到数值、那么进行健全性检查就太好了!
此外、我确实看到您的图像中的标记是 MD069'A'、而我们发布的最新标记是 MD069'C 请给我一天的时间来研究这件事。 如果您可以同时提供 ID 电阻器图片、我将不胜感激。
此致、
Karan
谢谢 Fujimura-San、
看起来可以了。 最后要检查的一点是、我们能否验证 GUI 版本是否为最新版本(v2.0.2)?
此外、我还建议从 DRV8214EVM 下载 GUI 软件。
此致、
Karan
尊敬的 Fujimura-San:
希望新的 EVM 能为您效劳。 同时、我还建议查看此 有关电机驱动器连接问题的常见问题解答。
使用基于云的 GUI 时、务必要确保在您的扩展选项卡上下载并激活 TI Cloud Agent Bridge。
使用桌面 GUI 应用程序时 、应下载并安装 GUI Composer Runtime (GCRuntime)、以便与 EVM 正确通信。 这 应该在下载应用程序时安装、但有时网络防火墙可能会阻止正确安装。 如果发生这种情况、必须从 此处的应用安装程序下载 GCRuntime 安装程序。
在运行应用安装程序之前、请确保 GCRuntime 安装程序已下载到本地文件夹。
此致!
David