This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:在硬件版本上清除 GDF

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473259/drv8320-clearing-gdf-on-hardware-version

器件型号:DRV8320

工具与软件:

您好!

我正在研究如何使用 DRV8320H 来替换我们使用的已停产的其他电机驱动器。

我们尽可能要在完全不进行软件更改的情况下进行更改(这意味着实际上并不能选择 SPI 版本)。

我的问题特定于 GDF、因为这似乎是锁存故障。  

我在另一个主题中找到此注释...

"清除硬件版本故障的唯一方法是切换使能引脚以复位器件。 没有重试时间、因为这是锁存故障。'

将器件置于睡眠状态(使能失效)还会清除已发生的 GDF 吗? 或者它是否仅在复位脉冲时清除?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    清除 GDF 的唯一方法是通过使用 CLR_FLT 位的 SPI 或通过 Enable RESET 脉冲。 由于您使用的是 DRV8320H、这意味着复位脉冲将是清除 GDF 的唯一方法。

    谢谢!

    Joseph