请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 工具与软件:
您好!
我正在研究如何使用 DRV8320H 来替换我们使用的已停产的其他电机驱动器。
我们尽可能要在完全不进行软件更改的情况下进行更改(这意味着实际上并不能选择 SPI 版本)。
我的问题特定于 GDF、因为这似乎是锁存故障。
我在另一个主题中找到此注释...
"清除硬件版本故障的唯一方法是切换使能引脚以复位器件。 没有重试时间、因为这是锁存故障。'
将器件置于睡眠状态(使能失效)还会清除已发生的 GDF 吗? 或者它是否仅在复位脉冲时清除?
谢谢