工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我开始设计 DRV8452DDWR 驱动器、IC 为我的应用旋转步进电机。
我有自己的定制电路板、DRV8452DDWR 驱动程序 IC 与微控制器一起组装在定制电路板上。
我已尝试使用 DRV8452DDWR 驱动程序 IC 上的硬件配置、它可以正常工作。
在我想使用 SPI 通信的应用中。 我在尝试 SPI 通信电机不旋转时、我正在 SDO 和 SDI 线路上获取数据。 我读取 FAULT (地址= 0x00)寄存器时得到了响应 11. 000000b ( 第6个位置是 SPI_ERROR )但我无法确定问题是什么。
SPI 寄存器设置:
CTRL1控制寄存器:0x048F
CTRL2控制寄存器:0x0502
ATQ_CTRL18寄存器:0x3000
请从任何寄存器设置或硬件端以及 SPI 通信方面帮助我提出建议。