This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:电源管理论坛

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472898/ulc1001-power-management-forum

器件型号:ULC1001
主题中讨论的其他器件: TCA6408A-Q1

工具与软件:

如果我的主机 I2C 为1.8V、而我想将 I2C 与只使用3.3V 的 ULC1001链接。 我是否应该通过 ULC1001添加电平转换 IC 来联系 I2C?

并添加了使用 TCA6408A-Q1、I2C 可连接主机1.8V 和 CAN I/O 扩展器3.3V、从而控制 SDZ 和 OUTOFF 引脚。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、  

    是的、要在不同电压电平(3.3V)下运行的 I2C 总线上与 ULC 通信、您需要使用电平转换器来转换1.8V 主机和 ULC 之间的信号。

    此致!

    海龙