请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001 主题中讨论的其他器件: TCA6408A-Q1
工具与软件:
如果我的主机 I2C 为1.8V、而我想将 I2C 与只使用3.3V 的 ULC1001链接。 我是否应该通过 ULC1001添加电平转换 IC 来联系 I2C?
并添加了使用 TCA6408A-Q1、I2C 可连接主机1.8V 和 CAN I/O 扩展器3.3V、从而控制 SDZ 和 OUTOFF 引脚。
谢谢。