请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 工具与软件:
您好!
我希望在连接 VM 时器件始终保持开启状态。 我知道、我必须在 nSLEEP 引脚上提供一个20-40us 脉冲。
我的设置是:
- VM =+12V
- DRVOFF = GND
- EN = 20kHz 的 PWM 输入信号
- PH = GND
- MODE = GND (对于 EN/PN 模式)
- ITRIP = GND (禁用)
- SR = GND (1、6V/us)
- DIAG = GND (禁用)
但是、由于机械限制、我无法从 MCU 提供脉冲。 您能为该功能建议一个独立部件吗?
可以使用具有开漏复位功能的 TLV804吗?
如果有用、我确实有板载 LDO 将+12V 转换为+3V3 (使用 TPS7A4700RGWR)

提前非常感谢、