This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:HW 型号:器件始终开启的原理图审阅。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467910/drv8243-q1-hw-variant-schematic-review-for-device-always-on

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

您好!

我希望在连接 VM 时器件始终保持开启状态。 我知道、我必须在 nSLEEP 引脚上提供一个20-40us 脉冲。  

我的设置是:

  • VM =+12V
  • DRVOFF = GND
  • EN = 20kHz 的 PWM 输入信号
  • PH = GND
  • MODE = GND (对于 EN/PN 模式)
  • ITRIP = GND (禁用)
  • SR = GND (1、6V/us)
  • DIAG = GND (禁用)

但是、由于机械限制、我无法从 MCU 提供脉冲。 您能为该功能建议一个独立部件吗?

可以使用具有开漏复位功能的 TLV804吗?

如果有用、我确实有板载 LDO 将+12V 转换为+3V3 (使用 TPS7A4700RGWR)

提前非常感谢、