This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81620-Q1:Out6和 Out7并联

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV81620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1475326/drv81620-q1-out6-and-out7-parallel

器件型号:DRV81620-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户将 DRV81620-Q1与 OUT6和 OUT7并联。 最大输出电流为500mA、低于过流阈值600mA。  

我指出通道6和7不能配置为并联运行、这可能会导致两个通道在短路中异步关闭。 但客户认为每个通道都具有过流保护功能。 您是否看到并联6和7存在任何风险?

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请预计周一是美国的国庆节、可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    是的、通道应根据数据表中的此配对进行并联。 如果可能、他们是否可以在将 PAR3位设置为1b 的情况下尝试并联通道5和7?  

    此致!

    David