请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV81620-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户将 DRV81620-Q1与 OUT6和 OUT7并联。 最大输出电流为500mA、低于过流阈值600mA。


我指出通道6和7不能配置为并联运行、这可能会导致两个通道在短路中异步关闭。 但客户认为每个通道都具有过流保护功能。 您是否看到并联6和7存在任何风险?

此致
灰色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户将 DRV81620-Q1与 OUT6和 OUT7并联。 最大输出电流为500mA、低于过流阈值600mA。


我指出通道6和7不能配置为并联运行、这可能会导致两个通道在短路中异步关闭。 但客户认为每个通道都具有过流保护功能。 您是否看到并联6和7存在任何风险?

此致
灰色