This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:静音步进衰减模式

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1474897/drv8452-silent-step-decay-mode

器件型号:DRV8452

工具与软件:

尊敬的团队

我对参数"SS_KP"、"SS_KI"、 "SS_KP_DIV_SEL" 、"SS_KI_DIV_SEL"有一些疑问。  

在第38页的示例中、计算了 KP 后、如何将其转换为参数"SS_KP"?

 "SS_KI"参数相同、等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题。

    我在 团队中循环提供支持。 请理解、2025年2月17日 上的美国假期将会延迟。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在论坛中发帖。 请参阅 以下 链接中 DRV8452数据表中的表7-32静音步进参数表 P:38。

    要将计算得出的"KP"值转换为"SS_KP"参数、需要考虑由"SS_KP_DIV_SEL"选择的分压器比率。 将"KP"转换为"SS_KP"的公式为:

    KP = SS_KP/SS_KP_DIV_SEL。

    在上述示例中:0.18326*256=47

    47 = 0101111b

    同样、若要将计算得出的"KI"值转换为"SS_KI"参数、需要考虑由"SS_KI_DIV_SEL"选择的分压器比率。 将"KI"转换为"SS_KI"的公式为:

    KI = SS_KI/SS_KI_DIV_SEL。

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba