This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:意外的电机锁定故障行为

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473204/mct8316z-unexpected-motor-lock-fault-behaviour

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

MCT8316ZT (硬件型号)存在问题、我们无法始终从电机失速事件中恢复。

首先概述我对预期行为的理解:

-如果电机已驱动但霍尔传感器在电机锁定时间(标称值为1s)定义的期间内未改变状态、则 MCT8316进入电机锁定状态。
- MCT8316的硬件型号使用锁存电机锁定模式: FET 被禁用,nFAULT 被驱动为低电平。
-为了恢复正常运行,需要发出"清除故障命令": nSLEEP 需要拉低20-40us (t_RST )。 请参阅第8.4.1.3节

现在针对观察到的行为:

-当电机停止运转时—注意这可以在少于标称电机锁定时间的时间内完成—FET 被禁用并且电机不会再次开始转动、即使没有任何因素阻止它这样做(即失速原因已消除)
停止时、nFAULT 变为低电平0.5秒、然后变为高电平1.0秒—该周期无限期重复。 当 nFAULT 为高电平时、PSU 的电流消耗高于它为低电平时的电流消耗。
-发出清除故障命令—30 us NSLEEP 复位脉冲—*不*使系统恢复正常运行。 无论 DRVOFF 状态如何、它似乎没有任何效果。
-我们已经确定了两种恢复正常运行的方法:
 - 1)稍微调整电机轴—这始终有效,但在我们的应用中不是一个可行的解决方案
 - 2)对系统进行下电上电—这在大部分时间都起作用、但有时故障似乎被锁存、即在重新上电并将 DRVOFF 设为低电平之后、nFAULT 回到上面描述的0.5 s 低电平/1.0 s 高电平周期。 无论 DRVOFF 在上电期间为高电平还是低电平、都是如此。

值得注意的其他几点:

-我们正在使用定制 PCB (我会尝试通过评估板重现问题)
- DRVOFF 用作"启用"信号,即启动和停止电机
- PWM 信号始终打开;频率约为22 kHz;占空比设置对观察到的行为没有影响。
- nFAULT 通过5k1电阻连接到 VBK (5 V)
-如果电路在 DRVOFF 为高电平时上电、nFAULT 为低电平、而在 DRVOFF 为低电平时、nFAULT 变为高电平。 根据8.4.2、DRVOFF"...can 触发故障条件导致 nFAULT 被拉低";因此观察到的行为并非意外行为。
-虽然 nFAULT 在加电过程中是低电平(建议设备可以进入"测试模式"),但相信测试模式是*不*输入,因为它可以驱动电机(从测试中看不是测试模式的情况)。

总结问题:

- MCT8316有时进入电机锁定状态的速度要比"电机锁定时间"暗示的快得多
- nSLEEP 复位脉冲未清除电机锁定故障
-电源循环系统未始终清除电机锁定故障

如果您在故障排除方面有任何帮助、我们将不胜感激。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arne、

    感谢您提供 e2e。 不建议在上电期间将 nFAULT 设置为低电平。 当处于测试模式时、该器件不会响应特定引脚上的特定信号。 请在上电之前将 nFAULT 连接至高电平。 给我们时间,直到2月17日,以查看详细信息,并返回给您。

    [报价 userid="642014" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473204/mct8316z-unexpected-motor-lock-fault-behavior ]虽然 nFAULT 在上电期间处于低电平(提示设备可能进入"测试模式")、但认为输入的测试模式是*不*、因为它可以驱动电机(测试模式下似乎不存在这种情况)。[/QUOT]

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的答复。

    在进一步测试后、我们注意到上述相同的问题有时发生时没有发生失速事件、即 nFAULT 上出现周期性信号(低电平0.5s /高 电平1.0s)、电机不再转动。 这种情况很少发生并且看似随机、但我们的注意力转向了电机锁定故障以外的其他故障模式。 经过多次搜索、结果表明电机相位未按正确的顺序连接。 修复该问题后、我们不再观察失速事件后 nFAULT 上的周期性信号、现在电机能够在失速后自动恢复运动。

    虽然这解决了我们眼前的问题、但最好在上电期间对 nFAULT 状态的评论方面获得一些保证:您说不建议在上电期间将 nFAULT 置为低电平-您能否详细说明原因? 我认为 IC 目前不会进入测试模式:我们在启动过程中有意将 nFAULT 拉至低电平、以强制进入测试模式、因此根本无法驱动电机。 我们还注意到、只有在 DRVOFF 为高电平时、nFAULT 才在上电期间为低电平;当 DRVOFF 在上电时变为低电平时、nFAULT 在上电时为高电平。

    我确实注意到了 IC 的不同行为、具体取决于 nFAULT 在上电期间是高电平还是低电平。 当 nFAULT 为低电平时、如果电机失速、IC 将以固定的间隔自动再次尝试旋转电机(相当于自动重试电机锁定模式?);当启动期间 nFAULT 为高电平时、如果电机失速、nFAULT 将一直变为低电平(锁存关断)。 对 IC 的硬件型号使用自动重试模式是否可以接受、或者这是否可能长期导致可靠性问题?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    阿尔内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

    DRVOFF 会切断逆变器级、但器件检测为无电机并标记故障。

    我们明天会探讨其他问题并作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.