This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:ISENA、ISENB 和 ISENC 的精度?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316C-Q1, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1475151/mcf8316c-q1-accuracy-of-isena-isenb-and-isenc

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8316C

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您度过美好的一天!

我有关于 MCF8316C-Q1的一个问题。

ISENA、ISENB 和 ISENC 的电流精度是多少?

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    有关电流检测放大器精度、请参阅 DRV8316C 数据。

    在整个温度范围内、此值高达+/-6.5%。

    对于 MCF8316C、我们从整体速度精度来看、整个温度范围内的有效误差小于3%。

    如果用户希望提高速度精度、则可以使用外部时钟源。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!