This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873HPWPR

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473720/drv8873-drv8873hpwpr

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件:DRV8262

工具与软件:

尊敬的 Murugavel:

在连接珀尔帖元件(TEC1-12706或 TEC1-12709)时、您能帮助我计算 RC 网络吗?

  • 电源可以处理12VDC/5A
  • PWM 频率= 10kHz

提前感谢

Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:

    感谢您的提问

    Murugavel 目前正在出差、我要将其分配给我的团队伙伴以获得支持。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:  

    感谢您的提问。 我想您是指 TEC 的 LC 滤波器、如下所示:

    请查看 DRV8262数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8262.pdf 第38页中的第7.1.3节"驱动热电冷却器(TEC)"。 详细信息在这里进行了说明。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!  

    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是如何计算 L 和 C 的值

    提前感谢

    Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:  

    感谢您的提问。  DRV8262数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8262.pdf 第38页中的第7.1.3节驱动热电冷却器(TEC)介绍了如何计算 TEC 的 LC 滤波器。

    根据您提供的设置、要使电压纹波产生-40db 的衰减、10kHz 输入 PWM 的谐振频率应为1KHz。  该配置的 LC 滤波器可以是1mH 和17uf。

    对于 VM= 12、40db 衰减意味着 TEC 元件两端的纹波电 压在 2 Ω 电阻下约为135mV。因此、流经 TEC 的纹波电流将为 67 mA。

    在5A 电流下、 67 mA 对应于1.32%的纹波电流。  

    这将导致 TEC 元件的最大温差降低约0.02%。  

    供您参考、请查看上面的链接、该链接全面介绍了 TEC LC 滤波器选择过程。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    因为我们在软件上使用的元件空间有限、现在我们就可以将 PWM 频率设置为25kHz 了。 这个选项可以让我们减少元件。 这个选项是否可行。

    此致、

    Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请预计周一是美国的国庆节、可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:  

    感谢您的提问。 是、根据 建议运行条件、最大 f PWM 为100KHz。  fPWM= 25KHz 时、衰减为-37db 时的谐振频率为3kHz。 根据您的设计限制、您可以使用选择 LC 滤波器

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtabe:  

    感谢您提供信息  

    我们准备了一个包含计算结果的 Excel 工作表并更改了规格。 目前、我们有:

    您能检查一下吗?  

    我能否向您发送包含计算结果的 Excel 表格、您能告诉我如何操作吗?  

    提前感谢

    此致、

    Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:  


    感谢您的更新。

    串联 L 和串行器 C、F0的 f0将为4kHz 、这会导致-30dB 衰减。 如果是串联 L 和并联 C、F0将为2kHz、并且 抖动为-43dB。 这意味着第二种设置 受益于较低的纹波。  

    [报价用户 id="204993" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473720/drv8873-drv8873hpwpr/5667171 #5667171"]

    我能否向您发送包含计算结果的 Excel 表格、您能告诉我如何操作吗?  

    提前感谢

    [报价]

    是的、请共享您的设计以进行检查。  

    此致、  

    Mojtaba。