工具与软件:
您好!
我已经使用 DRV8899构建多个电路板、如果我在连接相同步进电机的情况下将它们相互比较、我可以看到大约50%的电流失配。
我使用的 DRV8899不带任何 SPI 配置、因此在通电时它处于默认配置。
两个芯片的 VREF 引脚上的电压均为1V。
但使用一个 DRV8899、我可以解决300mA 电流消耗。 我可以使用不同的 DRV8899 (但原理图设计相同、还有1V VREF)解决180mA 电流消耗问题。
在该测试中、我使用完全相同的步进电机。
是否有人有一些提示,其中的差异可能来自当前的画?
Fabian