This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:IIPROPI 最大值和 IOUT RMS 的澄清

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A, DRV8231A, DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1475439/drv8251a-clarification-on-iipropi-max-and-iout-rms

器件型号:DRV8251A
主题中讨论的其他器件: DRV8231ADRV8231

工具与软件:

你好!

查看 DRV8231A 和 DRV8251A 的数据表、我注意到 IPROPI 的推荐峰值电流。 使用公式1、这意味着驱动器的建议输出为~2A。 由于数据表不提供建议的 IOUT RMS 电流、这是否意味着两个驱动器不应用于高于2A 的持续输出? 查看有关 IIPROPI 最大值的两个其他相关主题、一个结论是建议的 IOUT RMS 不应超过~2A [1];另一个结论是、如果 IPROPI 超过3mA、OCP 将跳闸、而不管[2]、我不认为2A 会小于3.7A/4.1A。 如果我错过了什么、请提前告知我、并表示感谢。

[1] https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1355359/drv8231a-iipropi-max-sensing-current/5169720
[2] https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429583/drv8251a-drv8251a---max-current-limit-threshold/5503441


此致、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请预计周一是美国的国庆节、可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我理解这种困惑。 应遵循建议的运行条件。 不应超过30mA 的 IPROPI 最大值和3.6V 的 VREF 最大值。

    例如、在 DRV8231上、您可以使用3mA 建议的最大值并除以电流镜比例因子、以得出建议不超过的电流量。  

    Iout = IPROPI/AIPROPI

             = 3mA / 1500uA/A

             = 2.0A

    尽管这些器件的 OCP 高得多、但仍建议在2A 以下运行持续电流。 如果应用需要超过2A 的持续电流、则建议使用功率更大的器件。  

    此致!

    David