This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412数据表修订版本 H 更改

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473919/drv8412-drv8412-datasheet-revision-h-changes

器件型号:DRV8412

工具与软件:

您好!

我能知道  这一改变的原因吗? :从修订版本 G(2014年7月)改为修订版本 H(1924年7月): 删除了表6-2中39至200中的值。

这是关于 编程电阻器值和 OC 阈值。

因为不可能计算这个值,它是一个非线性关系,没有给出公式。

逐周期电流限制模式下的 ROCP_CBC OC 编程电阻器范围仍为24 -200 kΩ

我本以为我已经疯狂了、因为我的设计中有一个84千欧的值、却找不到与该值和新的4值表的关系。 希望有人张贴了一个屏幕截图的旧表在论坛的某处。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我正在内部查找详细信息。 请给我一天的时间来回应。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该表包含在数据表中、用于介绍 OCP 功能并指导客户如何在系统中使用该功能。 此更改旨在阐明客户应仅使用这些设置、以便实现最佳系统性能。

    希望这可以澄清问题。

    谢谢!

    Ibinu