请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 工具与软件:
您好!
我能知道 这一改变的原因吗? :从修订版本 G(2014年7月)改为修订版本 H(1924年7月): 删除了表6-2中39至200中的值。
这是关于 编程电阻器值和 OC 阈值。
因为不可能计算这个值,它是一个非线性关系,没有给出公式。
逐周期电流限制模式下的 ROCP_CBC OC 编程电阻器范围仍为24 -200 kΩ
我本以为我已经疯狂了、因为我的设计中有一个84千欧的值、却找不到与该值和新的4值表的关系。 希望有人张贴了一个屏幕截图的旧表在论坛的某处。
谢谢!