工具与软件:
您好、先生、
有关镜头快门应用、请参阅此 G2015数据表。
我的客户正在寻找电机驱动器来替代 G2015、并需要恒流控制类型
我可以知道 DRV8231电流调节功能与 G2015恒流功能类似吗?
DRV8231是否可以支持以下电子条件?
快门驱动器电流:需要提供恒定电流输出、保持在270mA (+/- 5%)。
快门镜头线圈电阻:22欧姆(+/- 10%)。
VM = 7.27V = 0.27*(Rdson + Rrnf + Rmotor)
如果无法满足此电子要求、您能否告知正确的设备。 谢谢!
另请参阅以下输出波形、输入脉冲为15ms、 在270mA 处具有恒定电流。
CH1 (黄色):G2015引脚 OUTA
CH2 (紫色):G2015引脚 VM